考量到實現社會去碳化的必要性和緊迫性,我們需要大規模電氣化和就地使用的可再生能源。數位化和自動化有助於管理和優化我們的生產和能源消耗。建築行業的氣體排放量的占全球的 40% 以上,從現在起,我們可以從創新技術中受益,過渡到一個可永續發展的世界。
國際標準化組織(ISO)的新標準 52120-1:2021 「建築物的能源性能--樓宇自動化、控制和樓宇管理的貢獻--第 1 部分: 總體框架」填補了 2017 年 EN 15232-1 標準的不足,創建了首個國際統一方法,用於評估樓宇自動化和控制對商業建築和住宅節能的貢獻。
ISO 52120-1 適用於:
- 建築專業人員和設計工程師(建築和翻新)
- 公共機構(樓宇自動化和控制系統最低要求的定義、技術系統和檢查人員的檢查程序、這些功能對能源效能影響的計算方法等)
- 建築管理人員、操作人員和審計人員
- 系統制造商和整合商
ISO 52120 標準的重點是建築物的能源效能以及自動化、調節和技術管理的貢獻。
該標準的第 1 部分涉及總體框架,規定了以下內容:
- 按行業、自動化和技術管理分類的調節功能列表,以提高建築效能。
- 確定建築節能方面的監管、自動化和技術管理最低要求的程序。
- 估算這些功能對建築及其使用者影響的方法。
這項標準非常全面,不僅列出了控制、自動化和建築管理功能,還訂定了針對建築類型和用途的最低要求,同時考慮了特定的變量。該標準還提出了一種方法,用於估算這些功能對任何特定建築的影響,並將整個改進過程納入收益評估。
ISO 52120-1還將建築物依照樓宇自動化的節能效率等級,分為四個不同的等級(A、B、C、D),既適用於非住宅建築,也適用於住宅建築:
- D 級對應- 非節能型 樓宇自動化和控制。有此類系統的建築應進行改造。新建建築不得使用此類系統。
- C 級對應- 標準樓宇自動化和控制。
- B 級對應- 高級樓宇自動化和控制和一些特定的樓宇技術管理(TBM)功能。
- A 級對應- 高能耗性能的樓宇自動化和控制和TBM功能。
在歐洲,EN ISO 52120-1:2022 取代了 2017 年的 EN 15232,其中包括以下項目:
- 控制功能說明
- 用於供暖/制冷分配的新水力平衡功能
- 基於空氣品質需求的空間送風量控制功能
- 簡化照明控制功能
- 增強光照度控制功能,提供更多情景規格
- 更新與控制功能相關的建築節能標準 (EPB)
- 如今最低的樓宇自動化和控制功能標準是具規範性的,而不僅僅是參考性的
- 更新 2018 年新版 ISO 50001
- 標準名稱變更
EN ISO 52120-1:2022 在《歐盟建築節能指令》(EPBD)中被引用。
相關連結