利用能源監控軟體有效控制零售店能源使用
想像一下你最近光顧過的那家便利商店。由於牽涉到業務類型、活動量、天氣、地理位置和設備等多種因素,要追蹤並減少商店的能源消耗並不容易。更重要的是,花費大量時間在能源管理上會分散對顧客的關注,影響商店的日常營運,這對任何店長來說都是致命的。
能源使用挑戰
對於管理多家商店的營運主管而言,控制能源使用的挑戰相當大,尤其是當他們需要管理整個地區數百家商店時。那麼,如何將高耗能的商店轉變為低耗能的商店呢?
答案就是透過針對具體情況設計合適的關鍵績效指標(KPI)並獲得深入洞見。幸運的是,優秀的能源監控軟體(Energy Monitoring Software)不僅能提供這些資訊,還能提高利潤。
不過,在探討解決方案前,我們必須了解問題的本質。
設備性能與能源消耗
其次,設備性能的差異會導致能源消耗產生顯著變化。根據 Carbon Trust 的數據,冷卻器溫度每上升一度,能源消耗就會增加 2%。
天氣與季節影響
第三,能源使用量會隨著天氣和季節而波動。例如,根據美國能源資訊署的數據,商業建築在酷熱的夏季消耗約 1310 億千瓦小時電力,比溫和的春季多出 31%。
理想的能源監控解決方案
在這種情況下,理想的能源監控解決方案應具備哪些特點呢?
全面的能源監控
首先,它應該是全面且涵蓋能源使用的各個層面,如冷凍、暖氣、照明等,同時支援單一地點的店長/經理,以及管理數百地點的區域經理。
多地點能源預算控制
其次,它必須提供多地點能源預算控制的工具,讓你能夠按照店面面積、營業時間或其他標準,比較各商店的能源消耗狀況,迅速找出表現最佳和最差的商店,將行動和投資集中在效率較低的地點。
施耐德電機的 EcoStruxure™ Facility Expert 就是一個滿足這些需求的快速安裝且可擴展的物聯網解決方案。
EcoStruxure Facility Expert的功能
這個平台能夠連接各種設備,在零售環境中捕捉關鍵能源使用資訊。EcoStruxure Facility Expert 提供分析數據的工具,並根據不同職位的實際需求,提供可行的建議。
店長與經理的應用
例如,店長或單一地點經理可以透過手機收到過度耗能或設備故障的警報,立即做出反應。商店經理還可以安排在非營業時間關閉暖氣和照明,藉此控制能源消耗。
營運主管與區域經理的應用
營運主管則可以利用網路平台對所有商店進行基準測試,降低成本並控制預算。此外,區域經理可以使用適當的關鍵績效指標來監控能源使用狀況,及時發現異常。而多地點經理則能取得所有商店的數據,向連鎖管理層報告並預測能源預算需求。
提升營利的效果
研究顯示,運用這類能源監控技術可大幅提升營利。假設零售商的利潤率為 4%,若能源消耗減少 15%,利潤率就能提高到 4.75%。
因此,只要採用合適的能源監控軟體,你去的那家街角便利商店就能獲得顯著的改善,減少能源消耗和碳足跡,同時確保食品安全、法規遵循,以及提供愉悅的購物體驗。
欲了解更多EcoStruxure Facility Expert的資訊,或探索我們為零售客戶提供的全面技術和服務,請前往官網查詢。
延伸閱讀
- 達成能源分析與節能目標:里爾大學結合軟硬體設備精準分析能源消耗
- 埃及家樂福節能成功案例
- Tanishq 透過 EcoStruxure IT 優化珠寶零售體驗
作者:Frederic Diot | 原文連結