商用產品永續性評估指南
70 號白皮書
摘要
隨著越來越多的公司和消費者尋求減少並報告其環境足跡,供應商正在回應關於環保永續產品的訴求。對某個產品進行環境永續評估相當複雜,在不知道其所依據的基本假設和標準的情況下難以確定其權利訴求。本指南說明有助於產品評估的產品環境標章和宣告的國際標準。我們隨後將討論如何閱讀有助於量化產品永續發展績效的環境宣告檔案。最後,我們提供指導說明如何準確評估類似產品的環境永續性,確保您的購買決策實際上會減少您所在組織的環境足跡。
簡介
企業領袖、永續發展部門和採購部門正積極提升及報告其業務在環境永續性方面的表現。公司所購買的產品與服務對於實現其環境永續性目標,特別是在範疇 1、2 和 3 CO2e 排放方面而言,扮演著關鍵角色。因此,製造商紛紛推出聲稱具有環境永續性的產品。然而,評估一項產品的環境永續性並非易事,若缺乏對其背後假設和標準的了解,這些宣稱往往難以被驗證 這導致了值得懷疑的廣告和被稱為「漂綠」的「綠色」產品之訴求,如圖 1 中進一步說明。遺憾的是,這種做法可能動搖決策者對於所購產品是否真正降低環境足跡的信心(見末尾說明 1 至 4)。儘管還有其他環境影響因素,如水資源使用和對礦產資源的耗竭,本指南主要聚焦於以碳排放作為評估產品環境永續性的主要方式。針對不同類型的產品,其評估方法各異,本指南特別針對電氣和電子設備(EEE)以及供暖、通風和空調(HVAC)產品。
此外,本指南介紹了國際上有助於產品評估的環境標籤和聲明標準。接著,我們將說明如何解讀產品的環境聲明文件,以量化其永續性表現。最後,我們將指導您如何準確評估類似產品的環境永續性,確保您的採購決策真正有助於減少您組織的環境足跡。
有助於產品評估的標準
產品製造商在影響產品環境足跡方面扮演著重要角色。製造商可以透過多種方式,在產品的整個生命週期內,包括產品報廢階段,來改善其環境足跡。舉例來說,製造商可以使用再生能源來營運其工廠,設計減少塑膠和金屬使用的產品,採用體積更小、效率更高的元件,如寬能隙半導體,製作回收材料的包裝,提供報廢產品的回收計畫,以及實施許多其他環保措施。問題來了:我們該如何評估和確認一種產品在環境永續性上是否優於另一種?解答在於環境標籤和聲明,以及它們所依據的全球公認標準。
國際標準化組織(ISO)是全球最著名的標準制定機構之一。在製造業界,它以 ISO 9000 品質管理標準聞名。同理,在環境保護領域,ISO 14000 環境標準也廣為人知。這些標準為我們理解製造商對其產品所應用的環境永續性標籤提供了基礎。在本文中,我們將介紹三種重要的標章:
-
第一類環保標章受 ISO 標準 14024:2018 規範 環保標章和宣告- 第一類環保標章 – 原則和程式. 這些標章傳達的是特定產品或服務是否符合或超過獨立第三方組織設定的特定及定量環境標準。因此,第一類環保標章要求第三方驗證,這使其成為「縮小」您冗長潛在產品或服務清單的可信且有用手段。然而,對供應商而言,取得這些標章可能成本高昂,尤其是如果它們有許多不同類別的產品。這有助於解釋為什麼極少產品取得它們。圖 2 顯示了第一類環保標章的一些示例。
就「能源之星」而言,它驗證不同產品類別的效率。例如,若某人在尋求高效的不斷電系統(UPS),他們可能會使用「能源之星」 產品尋找工具 以搜尋指定拓撲結構內最有效率的 UPS。雖然第一類環保標章提供了對某些產品屬性(例如效率)進行對比的便捷有效方法,但它們並非基於生命週期評估 (LCA)。
圖 2 - 第一類環保標章示例
-
第二類環保標章受 ISO 標準I SO 14021:2016 規範 環境標章和宣告——自行宣告的環境訴求(第二類環保標章). 就像第一類環保標章一樣,它們也傳達出產品或服務是否符合或超過特定和定量的環境標準。然而,正如標題所暗示,這些標章屬自行宣告,這意味著產品製造商無需第三方驗證即可訴求他們希望的任何内容。遺憾的是,信譽不佳的製造商利用此優勢,對其第二類環保標章進行虛假訴求。因此,若要在評估中使用第二類環保標章,則務必進行盡職調查。製造商應提供其標章計畫的相關檔案,並提供相關資料。根據 ISO 14021, 「做出環境訴求者使用的評估方法應該清晰、透明、科學合理並有檔記錄。 」 此外,製造商應掌握可證實訴求的資料。該標章不代表產品已通過第三方認證或通過其他方式驗證。圖 3 為第二類環保標章的一些示例,其中第一個是白皮書優質綠能 (Green Premium)生態標章指導中所討論的施耐德電機的優質綠能 (Green Premium)標章。
圖 3 - 第二類環保標章示例
-
第三類環保標章受 ISO 標準 ISO 14025 規範 環境標章和宣告 – 原則和程式 (第三類環境宣告)。簡而言之,環境產品宣告(EPD)是一份總結產品或服務環境生命週期資料的檔案,通常有效期為 5 年。EPD 可協助規格制訂者根據產品的環境永續性做出產品決策。這和消費者在食品上看到的營養事實標籤相似,這些事實可以幫助我們決定購買哪種食品。食品標籤幫助消費者對類似食品進行對比的主要原因在於,這些標籤(在各自的國家)已規格化。同樣,EPD 有助於規格制訂者更輕易地對同類產品(如斷路器)進行對比。ISO 14025 標準「確立了制定第三類環境宣告計畫和第三類環境宣告的原則和程式。」
EPD 必須基於 LCA 資料或生命週期庫存分析資料,這些資料本身由 ISO 14040 標準規範。需要重點注意的是,ISO 14040 是通用標準,適用於所有類型的產品和服務,因此,它對於特定的產品類別來說並非很有用。計畫運營商透過按照 ISO 14025 管理計畫來填補這一空白,以便 EPD 報告同一類型的資訊。
根據 ISO 14020,計畫運營商可以是「公司或公司組、工業部門或行業協會、公共機構或機構,或獨立的科學機構或其他組織」。計畫運營商開發、核准和發佈產品類別規則(PCR)和產品特定規則(PSR)(見末尾說明 5)。PCR 是「為一個或多個產品類別制定 III 類環境宣告的一套具體規則、要求和指導」(見末尾說明 6)。例如,本白皮書相關的 PCR 涵蓋電氣、電子和 HVAC-R 產品,並定義製造商應如何執行 LCA。PSR 可定義此類別內諸如斷路器、空調、UPS 等特定產品的規則。計畫運營商還管理 EPD 的註冊和發佈,並努力確保製造商在建立 EPD 時不會因為扭曲規則而獲得不公平的優勢。我們在「產品精確對比指導」一節中討論了這些陷阱。
ISO 14040 表 A.1 概述了在制定和執行環境宣告計書方面涉及的步驟和機構。圖 4 說明了這一點,並表明利害關係方是過程的一部分。該標準規定,「利害關係方可能包括材料供應商、製造商、行業協會、採購商、使用者、消費者、非政府組織(NGO)、公共機構,以及相關的獨立締約方和認證機構。」
我們提供稱為產品環境概况(PEP)的 EPD。PEP 是計畫運營商 P.E.P. 協會使用的術語,負責管理 PEP 環保護照環境宣告計畫. 此計畫運營商支援 EEE 及 HVAC 產品的 PCR。請注意,產品製造商一般按照計畫運營商的規則制定其 EPD,但必須由內部(見末尾說明 7)或 EPD 檔案中揭露的外部專家進行獨立驗證。EPD 讓您輕鬆量化不同產品的環境永續性,同時也提供公司需要考慮的範疇 1、2和 3 排放量的資訊,以顯示其在公司環境目標下的進度。圖 5 為電弧故障偵測斷路器提供 PEP 範例。
總而言之,第三類標章,即 EPD,是對產品環境影響進行定量評估的關鍵工具。這些檔案基於 ISO 標準並經過驗證。製造商應隨時提供 EPD。第一類標章經第三方驗證,可用於能源效率等特定效能測量指標。最後,若製造商提供可信性的基礎檔案,第二類標章將很有幫助。
如何閱讀 PEP
-
這是為永續性資訊建模並作為對比依據的產品。產品說明可能也包括在內。EPD 規則允許此參考產品表示產品範疇內的所有模型。稍後,我們將討論如何使用參考產品的資料來估計目標模型的資料。
-
這說明了代表產品的功能。例如,「將 75kVA 的配電線路電壓降低到最終客戶按照 DOE(能源部)定義的 20 年能源效率要求使用的電壓水準。」 有時,功能單位會被表述為單位能源、單位重量等。需要注意的是,要對比兩種 PEP,其功能單位和評估方法必須相同。如需更多資訊,請參閱「產品精確對比指導」一節。
-
這提供了參考產品的重量及其材料(包括包裝)的百分比細目。總重量用於按比例縮放不同模型的環境資料。
-
這提供了與參考產品的生命週期分析相關的產品製造、分銷、安裝、使用和壽命終結相關的資訊。這些是在 LCA 中使用的一些假設。
-
本節以一些更多的 LCA 假設開啟。圖 6 此示例為一條電氣匯流排的環境影響表中的這些假設條件。表中最後一行特別重要,因為它傳達了 LCA 中使用的排放系數(見末尾說明 8條)。我們在下一節中討論這一重要假設。
下表列出了參考產品的「影響指標」,這些指標用於衡量產品對環境的影響。這些值通常列於 科學計數法 (例如2.52E+02)。 一個關鍵的環境影響指標是:
- 「導致全球變暖」或「全球變暖」,通常以公斤 CO2e(「e」代表同等單位)為單位。這就是大多數人所稱為的產品「碳足跡」。
這五個 LCA 階段的每個階段都給出了這一和其他影響指標,在 PCR 中定義為:
- 製造—「從開採自然資源到生產和包裝製造,以及它們向製造商的最後物流平台交付」;
- 分銷- 「從最後製造商的物流平台運至產品到達使用地的運輸」;
- 安裝- 「在使用地安裝產品」;
- 使用- 「使用確保使用能力所必需的產品和維護」;
- 壽命終期— 「將壽命終期產品搬遷、拆解和運至處理中心或垃圾填埋場,以及壽命終期處理」。
-
在 PEP 的最後一部分以表格形式列出,其中包括:
- PEP 發佈日期;
- 有效期;
- PEP 所基於的 PSR 和版本;
- 宣告和資料的獨立驗證;「X」表示 PEP 是基於內部驗證還是基於外部驗證。
精確比較產品的指南
如何確保合理比較
儘管 ISO 標準為生命週期評估(LCA)和環境產品聲明(EPD)提供了基礎,但它們無法消除製造商的錯誤或確保合理比較。因此,終端使用者在對兩種或以上產品的 PEP 進行對比時,必須特別小心,特別是當這些產品來自不同的製造。在這一節中,我們將列出人們在比較兩個或更多產品的碳足跡時常見的錯誤。請注意,儘管我們關注碳排放,但這些錯誤往往套用於其它環境影響指標。
-
PEP 資料不精確。因此,若一個特定指標的值在彼此的 10% 之內,那麼對於該指標,兩種產品應被視為相等。這是因為該標準允許製造商報告的值存在 +/- 5% 的誤差範疇。例如,如果產品「A」的碳足跡為 100 kg,產品「B」的碳足跡為 105 kg,則應將其視為相等,因為它們的「+」和「-」範疇重疊。
-
PEP 檔案含有大量資料,其中有些資料較為複雜。因此,PEP 檔案應提供與其中所用術語定義相關的連結。在對不同製造商的產品進行對比時,這一點更加重要,因為定義提供了您對相同類型資料進行對比的驗證。
-
總足跡對比並不能確保您對相似的值進行對比,除非對每個 LCA 階段的評估方式相同。下一個要點說明了這一點的重要性。
-
所有電力產品都會耗電,進而產生碳排放。然而,這些排放量的規模與排放系數存在很大關係,排放系數是每千瓦時發電所排放的溫室氣體的比率。LCA 假定一定的排放系數來計算產品「使用」階段產生的碳排放。
若所對比產品的排放系數不同,則無法進行對比。這對於空調和 UPS 等主動式電氣產品尤其重要,因為使用階段的排放一般是 LCA總排放的大部分。例如,高效 UPS(例如 95%)的 PEP 顯示總排放量很可能比效率極低的 UPS(例如80%)高三倍。如 表 1所示,此範例在計算時假設 27 個歐洲國家的總排放系數(0.231 kg CO2e/kWh)與法國的排放系數(0.062 kg CO2e/kWh)。儘管這似乎不公平,但計畫運營商確實允許製造商在該國銷售的模型上使用特定的國家排放系數。然而,在某些情況下,這些模型也會在全球出售。
此外,PEP 的「已使用能源模型」(圖 6 的最後一行)使得難以確定排放系數,因為它通常表述為電力混合代碼(如「<1 kV; EU-27」)。若無法確定所有產品的排放系數,評估兩個或更多產品之間使用階段排放的最有效方法是使用效率計算器對其在相同負載下的效率進行對比。例如,「單相 UPS 效率對比計算器」提供了一種對兩種不同 UPS 效率進行對比的有效且簡單的方法。請注意,雖然此方法不會考慮使用階段的維護排放,但是對於UPS等某些產品來說,它可以忽略不計,因為它只佔用總使用量的很小一部分(<2%)。
最後,若所對比產品沒有效率計算器,最好讓製造商為該產品提供效率曲線,以讓您以相同的負載百分比來對所有產品的效率進行對比。
關鍵要點: 若所對比產品的排放系數不同,則無法進行對比。
-
使用模式規定了代表產品在其生命週期中運行的負載百分比和時限(如圖 6 中的第四行)。例如,使用模式可以指定 25% 的負載佔生命週期的 20%,50% 的負載佔 20%,75% 的負載佔 30%,100% 的負載佔 30%。使用模式用於計算前一要點討論的碳排放量。若使用模式不同,則無法對值進行對比。最後,使用模式基於特定的運行模式(如正常模式、節能冷卻模式),而且這些模式在產品對比中必須一致。
-
PEP 規則允許參考產品代表產品範疇內的型號。直接比較兩個或兩個以上 PEP 的參考產品可能意味著您要比較具有不同容量的產品的碳足跡(例如,100A 斷路器與 600A 斷路器)- 一項不合理的對比。有時,如同空調設備一樣,PEP 以歸一化單位提供環境影響指標(例如,每 kW 製冷所產生的公斤 CO2e)。若指標符未歸一化,則您必須使用其重量按比例調整參考產品的環境指標(例如,每公斤參考產品重量的製造排放量公斤)。同樣,您必須使用參考產品的額定功率容量來按比例調整使用資料(例如,使用每瓦參考產品容量的公斤排放量)。表 2 提供了如何使用 PEP 中的參考產品「模型 A」,來計算要評估的「模型 B」製造排放的範例。
您必須對要評估的每個環境指標重複此過程。這些外推符合 PEP 資料的預期準確性。
-
不同 PSR 和 PCR 版本的 PEP 可能會引入使對比無效的差異。檢查最後一頁中的表以驗證相同的 PSR 和 PCR 版本。
我們不建議對不同計畫運營商的 EPD(例如,來自 PEP 協會的 EPD,以及來自 Ecoleaf 的 EPD))進行對比。這主要是因為生命週期分析所基於的 PCR 可能不同。多年來,計畫運營商(見末尾說明 9)的激增,尤其是建築和建築材料行業,促使了各方努力協調 PCR。但迄今為止,未有任何組織能確保跨計畫運營商的 PCR 一致性。
-
PCR 第四版包括一個稱為 D 模組的附加階段,「淨效益和超出系統界限的負載」。此可選階段允許製造商宣稱「再利用、回收和/或回收再利用」的環境信用。例如,若回收其生產的所有產品,製造商會聲稱其值為負值,等同於製造足跡。只有當製造商有回收計畫(即回收其生產的每件壽命結束產品作為原料),該方法才行之有效。回收計畫也必須適用於您所在的位置。在盲目接受這種信用前,請向製造商索取其回收計畫的詳細資訊,並特別注意他們如何確保他們召回其生產的所有產品,而且不會最終被垃圾填埋。
-
有時 PEP 不包括人們所期待的元件,因此會設定一個製造商的足跡明顯低於另一個製造商的預期。例如,UPS PEP 可能不包括電池。在大多數情況下,開關裝置或配電盤 PEP 不包括斷路器。為了防止這一錯誤,請閱讀整份 PEP 並注意除外內容。
其他評估標準
以下幾個標準在比較類似產品時可能較為困難。但是,掌握這些資訊將有助於買方作出最終購買決定。
-
這是產品「在品質或價值不顯著惡化的情況下長期存在」的能力。從本質上講,產品在維護和效能降低的情況下執行任務的時間越長,其就更具永續性(假定其高效且相關)。若延長更換產品的時間,即表示推遲製造、分發產品所需的相關資源,以及處理舊產品的影響。模組化是透過兩方面提高耐用性的有效設計方法。首先,若是模組化產品,您可以用新的模組更換故障模組,而不是更換整個產品,以修復故障模組。其次,與同等的非模組化產品相比,標準化模組讓製造商能夠快速提高模組的可靠性。這意味著所需修復次數減少,因此,垃圾最終進入垃圾填埋場的情況也隨之減少。模組化產品的範例包括抽出式開關設備和可擴展 UPS 系統(可熱插拔電源和電池模組)。
對於含「可消耗」元件(如空氣過濾器)的產品,耐用性也意味著製造商將在產品壽命內提供更換零件和維護服務。有了這些資訊,決策者便更有信心地選擇總擁有成本(TCO)較低的產品,尤其是當一個產品的前期成本遠遠低於另一個產品時。耐久性評估參考了歐洲標準 CSN EN 45552 及能源相關產品耐久性評估一般方法等標準。
-
這描述了產品可修復的程度。就像耐用性一樣,修復產品讓產品的持續使用時間更長,進而提高其永續性。可修復性由歐洲標準 CSN EN45554「評估修復、再利用和升級能源相關產品能力的一般方法」涵蓋。可修復性也說明了修復產品的便捷性。例如,在開關裝置的例子中,模組化元件可顯著地改善可修復性。其他示例包括使用軟體來提醒使用者哪些子系統發生故障;使用標準化部件和緊韌體;以及易於接觸最頻繁更換的部件。
-
此說明直接或透過服務供應商將壽命終止產品傳回製造商的可能性。回收目標是從壽命終止產品中榨取最大價值,而不是將產品扔進垃圾填埋場,進而導致更多的資源被浪費。當製造商可輕鬆回收壽命終止產品時,它將大幅增加對 5R 計畫(修復、整新、再製造、再利用和回收)的參與,使製造商有更多選擇通過增加備件和翻新單元的庫存來延長現有產品的壽命。無法回收的產品或元件隨後可適當回收。
為了讓產品聲稱其具有「回收」效能,該產品必須由製造商核准後才能將其退回給其一個或多個服務提供商。這意味著製造商已開發一個在使用者與服務供應商之間,或直接向製造商的設施提供壽命終止回報的流程。這也意味著接受產品培訓的人員將接受加工產品的培訓。退回壽命終止產品可能也使用者有資格升級至新產品。
提案請求(RFP)
對於尋求在採購流程中增添永續性需求的公司,在從供應商收集環境資料方面面臨挑戰。許多製造商可能無法提供這些數據。其他製造商可能已提供一些資訊,但以非結構化方式提供。最終,製造商將會使他們產品的環境永續性數據變得透明且可在線上查詢。但是,採購部門可以通過在其提案請求過程中將 PEP(以及一般的 EPD)作為必要條件來加速這一過程(見末尾說明 10)。雖然不同公司的流程各異,但要求提交 PEP 不僅使您能夠進行量化的環境永續性比較,同時也顯示出製造商對環境永續性的重視。
結論
儘管還存在其他環境影響,如對礦產資源消耗的影響,本指南主要關注碳排放,作為評估產品環境永續性的一種手段。第三類標章,即環境產品宣告(EPD),是定量評估產品對環境影響的關鍵工具。這些檔案基於 ISO 標準,並經過驗證。製造商不僅必須隨時向其客戶提供產品環境資料,所載内容必須易於理解,因為 EPD 通常過於複雜,難以跟蹤。此外,製造商應該明確説明制定碳足跡和其他產品環境指標所用的假設和標準。除了第三類標章,第一類標章也經第三方驗證,可用於能效等特定效能測量指標。第三類標章屬自行宣告,但若製造商提供了可信性的基礎檔案,則可能會有所幫助。
雖然 EPD 本應是標準配備,但製造商和產品類別各有不同。產品環境概况(PEP)是 EPD 的一個版本,可與遵循特定產品類別規則(PCR)的電氣和電子設備(EEE)以及 HVAC 產品搭配使用。PEP 表應包括產品的名稱、重量和功能,以及重要的環境影響指標,包括「導致全球變暖」,即生命週期中 5 個階段的碳足跡:製造、配送、安裝、使用和壽命結束。在對比產品時,消費者禁不住只對比總碳足跡,但這並不總是準確的蘋果對蘋果對比。我們建議消費者對五個生命週期階段的每個階段進行對比,並找出排放系數的差異、使用模式、所含元件、訴求證據和定義。
末尾說明
[1] FashionUnited, 新報告顯示,42% 的公司誇大了永續性訴求,2021 年 2 月
[2] Adweek, 消費者對永續性持懷疑態度,各品牌紛紛出台新政策,結束「漂綠」, 2021 年 4 月
[3] The Intercept, 瓶裝水巨頭 BlueTriton 承認,宣稱回收和永續性是「浮誇」, 2022年4月
[4] TFL,H&M 因「誤導」永續性行銷、產品計分卡而受到起訴, 2022年7月
[5] 產品類別只能有一個計畫運營商。
[6] ISO 14025:2006 環境標章和宣告- 第三類環境宣告——原則和程式
[7] 這僅適用於業務對業務產品
[8] 排放系數是每 MWh 發電的碳排放率。使此系數相乘(kg CO2e/MWh)所消耗的能量(MWh)得到總 CO2e 排放量。
[9] M. Bach & L. Breuer, An institutional analysis of EPD programs and a global PCR registry, 2014, p.1
[10]本白皮書關注環境永續性,而 RFP 過程也應將社會和治理(ESG)納入考慮範疇。