{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
What is the serial pinout for the M221 Controller?
PinRS232RS485
1RxDN.C.
2TxDN.C.
3RTSN.C.
4N.C.D1 / D+
5N.C.D0 / D-
6CTSN.C.
7N.C.5 Vdc
8CommonCommon

CTS: Clear to Send
RTS: Ready To Send
RxD: Received Data
TxD: Transmitted Data

N.C.: No Connection

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: