{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
What should parameter bFr be set to if you are using a 50hz 400vac motor?
Issue:
Setting up bFr parameter for a 50hz 400vac motor.

Product Line:
ALTIVAR ATV61

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Drive settings for bFr, nPr, UnS , nCr and nSP settings,  should match the motor nameplate.
in this case bFr will be set to 50hz and UnS will be set to 400vac

施耐德電機Taiwan

附件
atv61_programming_manual_en_1760649_08.pdf [4.35 MB]
探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: