我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the output voltage from the ATV212 RYA-RYC contact?
Issue:
Needs the output voltage from the ATV212 RYA-RYC contact

Product Line:
Altivar 212 ATV212

Environment:
All

Cause:
Status indication feedback

Resolution:
There is no drive output voltage from the RYA-RYC contact.  This is a dry contact.

Specs are as follows:
Minimum switching capacity: 3mA for 24Vdc
Maximum switching capacity:
resistive load 3A for 250Vac or 30Vdc
inductive load 2A for 250Vac or 30Vdc
Maximum response time: 7msec +- 0.5msec

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 產品選型工具

    快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

  • 取得報價

    立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 支援中心

    在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。