{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

搜尋常見問題

Can M241/M218/M238/M221 PTO only use one output, and another PTO output be used as normal output?

No, for M241/M218/M238/M221, one PTO channel must use two outputs! Any PTO output can not be used as normal output when PTO is configured!

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: