{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
What is the MTBF on the BMXNOR0200H?
Issue:
What is the MTBF on the BMXNOR0200H?

Product Line:
BMXNOR0200H

Resolution:
ProductMtbf 30° ContinuousMtbf 30° IntermittentMtbf 60° ContinuousMtbf 60° IntermittentMtbf 85° ContinuousMtbf 85° IntermittentNb Cpt MissingNb Cpt Missing * QtyNb Cpt Total * QtyRatio Nb Cpt Missing / Nb Cpt Total
BMXNOR0200H568910.735466220.897438931.658374348.166311442.943278618.9759144972.80%

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: