{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
What are the recommended Fiber Optic specs for the ConneXium TCSESM063F2CU1 switch?

Article available in these languages: 西班牙文

Fiber media type. Multi Mode
Wavelength. 1300nm
Fiber. 50/125μm
System attenuation. 0-8 dB
Expansion. 0-5 km
Fiber Data. 1.0 dB/km, 800 MHz km

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: