{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
What is the latest released version of the (MBX Driver Suite) Modbus Plus Driver?
MBX Driver Suite V9.0
Part# SWMXDS001

This driver is delivered with the following products:

416NHM21234
TSXCUSBMBP
416NHM30042A

Version 9.0  supports:
Windows 10
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Server 2016
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: