搜尋常見問題
如何使用Modscan軟體,透過Modbus TCP下達指令給COM'X 510,來控制下層的斷路器或開關
COM'X 510的功能很強但是沒有斷路器/開關的控制頁面。當我們要控制下層斷路器或開關時,而COM'X 510又沒有控制的頁面,我們可以透過MODBUS TCP下達指令。
以下將運用電腦裡的Modscan軟體 (Modbus 工具軟體) 來示範。
1. 首先,我們要把設備連接正確。設備分成1) 做動元件, 2) Modbus Gateway, 以及 3) Ethernet gateway. 做動元件是具備Ti24阜的斷路器或開關, Modbus gateway是將個別的數位和類比訊號整合成modbus的通訊協定的裝置, Ethernet gateway是將Modbus 485通訊轉換成Ethernet通訊的Gateway. 在這個例子中,我們分別使用iATL24, smartlink modbus, 以及 COM'X 510. 將元件連接好,並送電源。
2. 進入COM'X510的瀏覽器頁面. 確認 SETTINGS->MODBUS TCP/IP FILTERING底下,APPLY FILTERING選NO。
3. 開啟Modscan軟體,數入IP address 並且建立連線。
4. 輸入Smartlink modbus 的 Device ID.
5. 透過Smartlink的register table以及iATL24連接到smartlink modbus的channel number,設定modbus address。
以下是smartlink modbus device ID設為2. iATL24 接channel 3. 所以查modbus register table, 開關狀態為14281, 開關的指令為14282.
14281狀態: 3:閉路, 2:斷路
14282 控制: 1:斷開, 2:接上
以下將運用電腦裡的Modscan軟體 (Modbus 工具軟體) 來示範。
1. 首先,我們要把設備連接正確。設備分成1) 做動元件, 2) Modbus Gateway, 以及 3) Ethernet gateway. 做動元件是具備Ti24阜的斷路器或開關, Modbus gateway是將個別的數位和類比訊號整合成modbus的通訊協定的裝置, Ethernet gateway是將Modbus 485通訊轉換成Ethernet通訊的Gateway. 在這個例子中,我們分別使用iATL24, smartlink modbus, 以及 COM'X 510. 將元件連接好,並送電源。
2. 進入COM'X510的瀏覽器頁面. 確認 SETTINGS->MODBUS TCP/IP FILTERING底下,APPLY FILTERING選NO。
3. 開啟Modscan軟體,數入IP address 並且建立連線。
4. 輸入Smartlink modbus 的 Device ID.
5. 透過Smartlink的register table以及iATL24連接到smartlink modbus的channel number,設定modbus address。
以下是smartlink modbus device ID設為2. iATL24 接channel 3. 所以查modbus register table, 開關狀態為14281, 開關的指令為14282.
14281狀態: 3:閉路, 2:斷路
14282 控制: 1:斷開, 2:接上
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
產品:
探索更多
產品: