搜尋常見問題
PM5330的Tariff功能底下,Del 與 Rec 是什麼意思?
PM5330 Tariff Del & Rec Function
Q: 為什麼PM5330的tariff電能瀏覽的畫面下,會有Del刪除、Rec記錄的指令? 這樣子是不是可以任意修改電能的記錄值?
A: PM5330的tariff頁面瀏覽底下,Del與Rec的功能只的是傳遞(delivered)與接收(recieved)的電能。他們分別會顯示電錶接收的有功、無功、與視在電能,以及電錶傳遞出去的有功、無功、與視在電能。詳PM5300系列使用手冊第46頁。
Q: 為什麼PM5330的tariff電能瀏覽的畫面下,會有Del刪除、Rec記錄的指令? 這樣子是不是可以任意修改電能的記錄值?
A: PM5330的tariff頁面瀏覽底下,Del與Rec的功能只的是傳遞(delivered)與接收(recieved)的電能。他們分別會顯示電錶接收的有功、無功、與視在電能,以及電錶傳遞出去的有功、無功、與視在電能。詳PM5300系列使用手冊第46頁。
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: