{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
EM4800 Control Power Voltage Range
Issue
Acceptable control voltage range for the EM4800

Product Line
EM4800

Resolution
The voltage range for the control power supply is 108VAC - 130VAC
Kindly contact triacta technical support for more information:

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: