{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
How long can be shielded cables with IEC60034-25 motors when ATV630/930 is used?
If the motor fulfills IEC60034-25, shielded motor cables can be up to 150m without additional filters.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: