搜尋常見問題
什麼問題導致變頻器 出現SCF3(Ground Short Circuit)錯誤?
SCF3是接地短路故障 可能原因: 1.變頻器輸出線上的分佈電容的存在,將會對地產生漏電流,IGBT的開關頻率越高,電纜越長,產生的漏電流越多,從而觸發SCF3故障。 2.動力電纜的對地絕緣由於人為原因或老化因素的影響受到破壞,導致漏電流增大,觸發SCF3故障。 3.電機繞組受潮、過熱老化,引出線和接線盒內絕緣不良,也會觸發SCF3故障。 4.多電機並聯在同一個變頻器上,相當於增加了電纜長度,會增加漏電流,從而觸發SCF3故障。
解決措施: 1.測試電機和電機電纜的對地絕緣。 2.在電機電纜長度較大或多電機並聯(這時相當於電機電纜的長度疊加計算)的情況下,降低開關頻率,增加輸出電抗器、dv/dt濾波器等可以有效的防止SCF3故障。 3.對於長時間不用的電機,要對電機進行烘乾處理,定期檢查電機的絕緣情況,如果發現絕緣降低的情況,一定要找到問題點,排除故障,才能重新上電運行。 4.如有變頻器在穩定運行或沒有運行的情況下,甚至在將電機電纜脫開的情況下,毫無徵兆的報SCF3,維修或更換變頻器。 清除錯誤代碼:該檢測錯誤需要電源復位
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: