{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

搜尋常見問題

ATS22 異常問題

SCCR故障是由於電流過大引起的,有可能是電機或者電機電纜存在偶爾的短路情況,也有可能是緩啟動器內部的晶閘管迴路不穩定造成,或者是緩啟動器內部的旁路在緩啟動之前就處於導通狀態。
BPF故障發生可能是因爲緩啟運行期間旁路開路造成。
USF故障是緩啟運行時檢測到三相主迴路電源丟失或者電壓過低。

USF故障是緩啟動器檢測的主電源電壓,主要考慮緩啟動器進線電壓是否存在丟失或者電壓過低的情況。
如果是啟動階段發生SCCR故障,這時測量一個L1到T1,L2到T2,L3到T3的阻抗是否過低,如果過低意味着晶閘管或者旁路處於導通的狀態,這是緩啟動器的問題。如果此時阻抗正常,檢查以下電機或者電機電纜是否存在絕緣不好。
BPF故障要考慮控制線路是否存在干擾,影響了旁路的控制。如果以上都沒問題,建議更換緩啟動器。

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: