{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
為何不同的電錶量測的電壓或電流值不一樣?
可以考慮兩個因素: 1)True RMS, 2) Scan rate.
1) 使用的電錶是不是True RMS的量測方式,還是用average responding, 或peak averaging。在電壓、電流波型失真時,True RMS還是可以精確的量測電壓、電流。非true RMS的電錶,針對非正弦波形,會量測偏高或偏低。
2) 針對快速變動的負載,量測值的scan rate以及錶頭螢幕的更新率需要考慮進去。如果電錶量測值以及螢幕更新率不夠快,會無法呈現負載變化中,最高的數值。如果電錶有高速模組,比如ION7650、PM8000,可以從軟體來看負載的快速變化。

施耐德電機Taiwan

探索更多
類別:
探索更多
類別: