我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Is the MCS025 Sync-Check module compatible with the SEPAM 40 or 20 series?
Issue
Need to be able to check voltage from another source using the Sepam relay.

Product Line
Sepam 20
Sepam 40
Sepam 80

Environment
Digital relays

Resolution
The MCS025 Sync-Check module only works for the Sepam 80 Series.  It is not compatible with the Sepam 40 or 20 series.  For more information on the MCS025 module, please refer to FA221262.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 從這裡開始!

    現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

  • 聯絡客服

    聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 瀏覽 FAQ

    瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

  • 聯絡業務

    歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。

我願意透過電子通訊方式(如電子郵件)從施耐德電機及其附屬公司接收新聞和商業資訊,我也同意他們收集這些電子郵件的開啟和點擊資訊(使用隱藏式追蹤像素),以衡量溝通效益並優化這些資訊。如您需更多詳細資訊,請參閱施耐德電機的 隱私權政策
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.