{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
Is there a parameter in the ATV212 that will change the output phase rotation/direction of the motor?
Issue:
ATV212 phase rotation swap parameter

Product Line:
ATV212/ATV21

Environment:
All

Cause:
Output phase rotation

Resolution:
No. To change the output phase rotation on the ATV21 / ATV212, you must swap 2 of the motor leads.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: