{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
Can we have multiple RDREC_Q function block triggered at the same time to read data from the profibus slave.
The PRM module has one mailbox, so it is advisable to trigger only one RDREC_Q block at a given point of time.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: