{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
Is it necessary to provide 230V voltage to CL1, CL2 terminals for the ATS01N209QN?
ATS01N209QN does not use external supply for control circuit.
External supply is needed only for:
ATS01N1..FT (CL1 - CL2 or 24V)
ATS01N2..LY (terminals 6-7)

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: