{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
PM5110 - Does it comply with IEC 60068-2-6:2007, IEC 60068-2-27:2008?
The IEC60068-2-6 & 2-27 requirements are covered in the PM5110 base standard IEC62052-11.
The Type test report is attached.

施耐德電機Taiwan

附件
Type test _ PM5XXX class 0.5S.pdf [1.77 MB]
探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: