{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
搜尋常見問題
How to calculate “Tt Timing setting accuracy” of RM17TE00 product?
The RM17TE00 product’s Tt timing setting is +/-10% (full scale).

Example:

When the Tt setting is configured to 5s, the actual time delay is 5s +/-10% of the full-scale value.

Actual Time Delay, Tt = 5s +/- (10% x 10s) = 5s +/-1s

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
可能有幫助的文章
探索更多
系列: