搜尋常見問題
Czy w falownikach Altivar 61/71 można skasować historię błędów?
Historia błędów jest ważnym elementem podczas rozwiązywania problemów związanych z falownikiem jak również podczas ewentualnej naprawy. Z tego powodu nie przewidziano funkcji umożliwiającej kasowanie historii błędów w powyższych falownikach.
Falownik zapamiętuje do 8 błędów na raz. Błędy te są kolejkowane w trybie FIFO (First In First Out), także błąd który pojawił się najwcześniej, zostanie usunięty jako pierwszy w przypadku braku miejsca na kolejne.
Falownik zapamiętuje do 8 błędów na raz. Błędy te są kolejkowane w trybie FIFO (First In First Out), także błąd który pojawił się najwcześniej, zostanie usunięty jako pierwszy w przypadku braku miejsca na kolejne.
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: