搜尋常見問題
¿Cuál es el número de pieza para el bloque de terminales FCN 40pt para un BMXDDI3202K?
Modulo de entrada digital M340
Un bloque de terminales FCN no está disponible. Sólo hay cables con un conector FCN acoplado en un extremo y un cable flexible o conectores HE10 en el otro extremo.
Los números de pieza de los cables con cable flexible son los siguientes:
BMXFCW303 - 3 m
BMXFCW503 - 5 m
BMXFCW1003 - 10 m
Los números de pieza para los cables con conectores HE10 son los siguientes:
BMXFCC053 - 0,5 m
BMXFCC103 - 1 m
BMXFCC203 - 2 m
BMXFCC303 - 3 m
BMXFCC503 - 5 m
BMXFCC1003 - 10m
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: