搜尋常見問題
影片:如何將ModiconM218控制器新增到SoMachine 4.3
操作順序
1.開啟用於安裝SoMachine 4.3的SoMachine Configuration Manager軟體。
2.按一下「Installation」頁籤中的「Local Offer Code」。
3.輸入M218控制器的本地產品代碼:4Z8X2U2YYJ6PVHWMMW2YDXRUAQ,然後點選OK。
4.按一下安裝頁籤中的「Customize Version」。SoMachine DVD必須插入電腦或已安裝軟體的iso映像檔。
5.選中M218控制器複選框,然後按一下立即套用。執行此步驟後,SoMachine 4.3將支援M218控制器。
使用SoMachine Configuration Manager將ModiconM218控制器新增到SoMachine 4.3的教程。
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: