搜尋常見問題
ATV12 Modbus的基本設定是什麼?
Goto:
Conf enter
Full enter
CON enter
ADD= Modbus地址 1至127
Tbr =網路速度波特率19.2
tFO= 8E1格式
trO=超時10秒
以RPM表示的寫入速度
CMD字為8601表示啟動和停止
LFRD速度設定點8602為頻率給定值(以RPM為單位)
寫入速度(以HZ為單位)
CMD字為8501表示啟動和停止
LFRD速度設定點8502為頻率給定值(HZ)
讀取驅動器狀態和輸出速度
ETA狀態字8603監控電機速度(轉/分鐘)
ETS狀態字8501,監控電機速度(HZ)
要啟動變頻器,應將十進位制值6、7和15寫入字8601或8501(檢查伺服器控制器中的偏移)
速度頻率(HZ),寫入值到8502。速度(RPM),寫入值設定為8602。
Modbus暫存器是4X或40X保持暫存器。
Conf enter
Full enter
CON enter
ADD= Modbus地址 1至127
Tbr =網路速度波特率19.2
tFO= 8E1格式
trO=超時10秒
以RPM表示的寫入速度
CMD字為8601表示啟動和停止
LFRD速度設定點8602為頻率給定值(以RPM為單位)
寫入速度(以HZ為單位)
CMD字為8501表示啟動和停止
LFRD速度設定點8502為頻率給定值(HZ)
讀取驅動器狀態和輸出速度
ETA狀態字8603監控電機速度(轉/分鐘)
ETS狀態字8501,監控電機速度(HZ)
要啟動變頻器,應將十進位制值6、7和15寫入字8601或8501(檢查伺服器控制器中的偏移)
速度頻率(HZ),寫入值到8502。速度(RPM),寫入值設定為8602。
Modbus暫存器是4X或40X保持暫存器。
發佈於:施耐德電機Taiwan
探索更多
系列:
探索更多
系列: