問題:
機架PDU 2G產品所需的SNMP OID — 哪些是正確的?
產品:
環境:
APC的新一代機架式PDU(AP84XX、AP86XX、AP88XX、AP89XX)使用一個單獨的MIB子樹通過SNMP來查詢值。這些裝置能夠報告電壓、安培、伏特、千瓦和kWh,
要通過SNMP查詢任何機架PDU 2G裝置,子樹應位於以下OID:
機架式PDU 2G可以對某些機架式PDU 1G(AP78XX、AP79XX)的OID做出響應,但這是不受正式支援或建議採用的。
在機架PDU子樹中,您可以找到一些有用的負載報告OID,如:
APC Powernet SNMP MIB可從apc.com的「韌體升級 — MIB」下的「軟體和韌體下載」部分下載。
機架PDU 2G產品所需的SNMP OID — 哪些是正確的?
產品:
- 機架式配電2G產品
- AP88XX計量型機櫃PDU 2G
- AP89XX開關型機櫃PDU 2G
- AP86XX開關型機櫃PDU,帶插座計量功能
- AP84XX按插座計量型機架式PDU
環境:
- 所有序列號
- 所有韌體版本
- 使用SNMP進行輪詢的使用者
APC的新一代機架式PDU(AP84XX、AP86XX、AP88XX、AP89XX)使用一個單獨的MIB子樹通過SNMP來查詢值。這些裝置能夠報告電壓、安培、伏特、千瓦和kWh,
要通過SNMP查詢任何機架PDU 2G裝置,子樹應位於以下OID:
- .iso.org.dod.internet.private.enterprises.apc.products.hardware.rPDU2
機架式PDU 2G可以對某些機架式PDU 1G(AP78XX、AP79XX)的OID做出響應,但這是不受正式支援或建議採用的。
在機架PDU子樹中,您可以找到一些有用的負載報告OID,如:
- rPDU2BankStatusCurrent — 正在查詢的機架PDU組上的負載最大電流(以十分之一安培為單位)
- rPDU2BankStatusLoadState — 低負載,正常,接近過載,過載
- rPDU2DeviceStatusLoadState — 指示機架PDU的當前負載狀態
- rPDU2裝置狀態功率 — 機架式PDU負載的功耗為零分之一千瓦
- rPDU2DeviceStatusEnergy — 使用者可復位電能表,以十分之一千瓦小時為單位測量機架PDU負載電能消耗
- rPDU2感測器 — 來自連線溫度/濕度感測器的資訊
APC Powernet SNMP MIB可從apc.com的「韌體升級 — MIB」下的「軟體和韌體下載」部分下載。