{}

我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

如何用電腦的COM Port設定APC UPS專用的AP9630或AP9631網路管理卡?

使用AP963或AP9631之前,必須設置一些基本參數,本文介紹如何通過COM Port配置AP9630或AP9631。 配置步驟如下: 使用APC網管卡附帶的940-0299通訊線進行配置: 1.使用940-0299通訊線連接電腦和UPS。 2.如該電腦的通訊阜(連接940-0299通訊線)正被APC軟體PowerChute Business Edition或其他程式使用,請關閉相關程式。...

為何不同的電錶量測的電壓或電流值不一樣?

可以考慮兩個因素: 1)True RMS, 2) Scan rate. 1) 使用的電錶是不是True RMS的量測方式,還是用average responding, 或peak averaging。在電壓、電流波型失真時,True RMS還是可以精確的量測電壓、電流。非true RMS的電錶,針對非正弦波形,會量測偏高或偏低。 2) 針對快速變動的負載,量測值的scan...

施耐德各型GCB內部的SF6氣體壓力?

請參考附件"20140320 施耐德瓦斯斷路器 GCB內部SF6氣體總重量說明"

PowerLogic PM5000 Series (PM5100, PM5300, PM5500) Modbus Register List

Issue Register list for Modbus communication Product Line PM5110, PM5330, PM5340, PM5560, and PM5563 Environment Power Meter Communications Modbus Register List Cause PM5000 series register list is...

什麼樣的漏電斷路器適合電路中有變頻器?

由於漏電保護器, 是利用 零相CT (ZCT) 去偵測, 變頻器的特性容易讓漏電保護器 誤動作而跳脫, 建議斷路器下加上漏電模組, 感度電流可以調整至 200mA 以上

Video: Data Center Expert | How do I Configure the Date/Time, NTP Server,...

Issue: How do I Configure the Date/Time, NTP Server, and Regional Settings in StruxureWare Data Center Expert?​ Product Line: StruxureWare Data Center Expert (DCE) - Virtual Appliance (AP94VMACT) -...

什麼問題導致變頻器 出現SCF3(Ground Short Circuit)錯誤?

SCF3是接地短路故障 可能原因: 1.變頻器輸出線上的分佈電容的存在,將會對地產生漏電流,IGBT的開關頻率越高,電纜越長,產生的漏電流越多,從而觸發SCF3故障。 2.動力電纜的對地絕緣由於人為原因或老化因素的影響受到破壞,導致漏電流增大,觸發SCF3故障。 3.電機繞組受潮、過熱老化,引出線和接線盒內絕緣不良,也會觸發SCF3故障。...

What is Modbus and How does it work?

What is Modbus? Modbus is a serial communication protocol developed by Modicon published by Modicon® in 1979 for use with its programmable logic controllers (PLCs). In simple terms, it is a method...

查看更多

熱門影片常見問題熱門影片

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
查看更多

透過我們的「一般知識常見問題」深入瞭解一般知識

什麼是邊緣運算?

邊緣運算具有數據徵集與控制的功能、可以儲存高頻寛需求的內容,並且能更接近終 端用戶的應用程式。邊緣運算被插建到一個網際網路或專用網路的邏輯端點上,做為 更大雲端運算體系的一部分。