ABUS Crane Systems:客戶案例關鍵特點
節能至多 40%
品質優良,且數量更多
減少停機時間
領先業界的起重機製造商使用 EcoStruxure Machine 開發智慧模組化起重機控制系統。
探索 EcoStruxure
瞭解您的事業如何透過 EcoStruxure 獲得成功:創新無所不在。
挑戰
ABUS Crane Systems 是歐洲起重機系統的製造商龍頭。該公司每年可生產超過 5,000 台起重機,機型橫跨 50 餘種,除了供應德國 35,000 名客戶,更出口到全世界 55 個國家。
• 然而就起重機而言,一種機型不可能適合所有應用,因此 ABUS 打造的每一部起重機,其設計、大小、傳動裝置數量和功能都不盡相同。
• 為了保持競爭力並達到客戶需求,ABUS 必須:
• 因應高度複雜且客製化的多項起重機系統要求
• 將模組標準化,以盡可能縮短生產時間
• 能夠藉由利用數位資料處理等先進技術,進行預防性維護與維修,以便快速作業,不受時區和地點的影響
解決方案
應用程式、分析及服務:ABUControl 智慧起重機控制、專業交付服務
邊緣控制:Modicon M221、M241、M251 控制器、XPSMC 安全控制器、EcoStruxure Machine Expert(前稱 SoMachine 和 SoMachine Motion)
相關產品:Altivar 傳動裝置、Altivar 動力再生、Phaseo ABL 供電、TeSys 馬達防護斷路器與接觸器、OsiSense 感測器、XU 光電開關、XS 感應式編碼器
• EcoStruxure Machine:產品的廣度能夠因應 ABUS 客戶的所有需求,同時也是進一步開發 ABUS 起重機工業物聯網潛力的基礎。
• 專業吊運知識與各階段的合作:從研擬需求、概念發展,以及提出具有新功能和特色的創新解決方案,到程式設計、測試與最終驗證
• 結果:以 EcoStruxure Machine 為基礎的智慧模組化起重機控制系統 - ABUControl。所有必要的起重機功能都可以只使用兩個標準模組來執行 - 無論是簡單或複雜的起重機架構,或是多個起重機和吊車。機器選項無需進行程式設定,而且系統參數可在起重機控制軟體中快速輕鬆地設定。
結果
• 系列生產的效率和速度提升,生產數量更多且品質優異
• 僅透過兩個標準模組,即可完成所有必要起重機功能的標準導入,使起重機生產速度加快
•更快速、靈活的新開發方式,能更快回應客戶需求
• 舒適安全
• 起重機可用性提升,停機時間減少
• 節省 40% 的能源
採用 Modicon M241 控制解決方案,搭配聯網頻率換流器,可提供更高的安全性以及便利性,並減少起重機系統的停機時間。利用 Altivar 傳動裝置的再生單元,制動期間產生的能源可回流至電網,如此一來便能節省 40% 的能源。
數位化:聯網解決方案的進一步發展,以及資料的收集與使用,是邁向工業物聯網的踏腳石,可協助 ABUS 開啟額外商機,例如預測性維護和全球服務能力,以拓展業務。
施耐德電機的解決方案讓 ABUS 更具競爭力。因為這項合作,ABUS 引進創新的吊運方案,成功提高起重機的可用性,並在全球各地實施目標式維護措施。
瞭解詳情
瞭解詳情