墨西哥城凱悅飯店:客戶案例關鍵數據
所有變電站的服務和維護時間縮短50%
通過現代化專案提高住客滿意度
耗電量減少3%
墨西哥城凱悅飯店(Hyatt Regency Mexico City)需要在不停止營運的情況下,於地面近400英尺的高度安裝重達數噸的新電源裝置。施耐德電機是唯一能夠保證現代化改造不會干擾客戶體驗的公司。

挑戰
·實現飯店電力基礎設施的現代化並推進其數位化轉型
·在離地面400英尺的44層樓上更換並安裝數台重達六噸的變壓器
·完成整個專案而不影響住客體驗

解決方案
應用、分析與服務: Ecostruxure Asset Advisor
邊緣控制: TransferPact UA 控制器
互聯互通的產品: Trihal 變壓器、QD Logic 低壓開關櫃、MasterPacT™和 ComPacT 斷路器、PowerLogic™ PM8000 測量儀

成果
·EcoStruxure Asset Advisor 利用遠端監控的便利實現全天候效能可視性。
·安全、基於物聯網的產品使墨西哥城凱悅飯店能夠執行預測性維護,將維護成本降低32%。
·開放式互操作 EcoStruxure 平台允許飯店根據需要輕鬆擴展設備-確保優化當前和未來營運。

Mario Luna,墨西哥城凱悅飯店工程總監
客戶推薦
「在整個現代化專案中,在不打擾客人的情況下營運飯店至關重要。施耐德電機是唯一一家能保證這一情況的公司,他們成功了。」
瞭解詳情
取得更多客戶案例
請別停下您的腳步。還有更多成功案例正等著您探索。
探索 EcoStruxure
瞭解您的事業如何同樣獲得成功。