昆名通用水務:客戶案例關鍵數字
讓您更容易檢視能源使用情況。
減少能源浪費,提升永續性。
更安全、更可靠與有效率的配水程式。
![secure power](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/368341/900/1077668176-IC-1920x540.jpg)
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309578/900/DJI_0401-IC-1920x540.jpg)
挑戰
• 確保安全、穩定且更有效率的市政供水
• 有效減少能源浪費,提升永續性
• 改善運作及維護效率,降低整體營運成本
• 有效減少能源浪費,提升永續性
• 改善運作及維護效率,降低整體營運成本
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309576/900/850_2259-IC-1920x540.jpg)
解決方案
應用程式、分析 & 服務: AVEVA™ System Platform*
邊緣控制: Modicon M340 PAC、EMS+能源管理系統(&A)
連網產品:Altivar 630與1200變頻器、MasterPact MTZ™;空氣斷路器、BlokseT低壓配電盤、Easergy MiCOM保護繼電器、PIX空氣絕緣型開關設備施耐德電機的下一代能源管理平台EMS+,通過收集和集中關鍵的水源、廠區、泵站、智能網絡和水質數據進行分析和報告,幫助昆名通用水務實現其永續發展目標。
AVEVA系統平台為昆名通用水務提供數位核心,用於其最新的配水管理平台,整合精益管理和集中控制功能。
*施耐德電機工業軟體業務已與 AVEVA 合併,成立 AVEVA Group plc,並登記於英國。Schneider Electric 與 Life Is On 商標均為 Schneider Electric 所有並已由 Schneider Electric 授權 AVEVA。
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309575/900/850_2031-IC-1920x540.jpg)
結果
• 透過數位化與視覺化,提升營運管理效能
• 即時控制與更有效率的維護
• 改善能源使用視覺化
• 降低能源與整體營運成本
• 一個更安全、更可靠、更永續且高效的配水流程
• 即時控制與更有效率的維護
• 改善能源使用視覺化
• 降低能源與整體營運成本
• 一個更安全、更可靠、更永續且高效的配水流程
瞭解詳情
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309583/900/617857153_Steel-IC-1920x1080.jpg)
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309584/900/505169324-IC-1920x1080.jpg)
EcoStruxure的水解決方案 & 廢水
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309579/900/ModiconM262_RZ-IC-1920x1080.jpg)
Modicon,IIoT的工業邊緣控制
![](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/309582/900/998-20799628_Hannover-Messe-IC-1920x1080.jpg)