無論是廠辦商業空間、醫療機構或飯店,當今建築要解決的能源面向相對複雜且多元化,涵蓋的面向包括空調、燈光、室內空氣品質、用水效率。。。等,需要面面俱到的規劃及佈局才能進一步符合ISO 50001的能源管理標準。施耐德電機的商用空間模組解決方案,可讓您避免重新配線的人力及材料成本,針對建築各能源使用,進行自動化、智慧化監控並調整。除此之外,系統更導入其他經多方認證的施耐德電機解決方案,助您輕鬆在LEED綠建築認證中取得高分。
建築空間的能源管理痛點
五大技術特點,施耐德電機商用空間模組解決方案,助您實現自動、智慧化能源管理

現在,透過施耐德電機獨家開發的商用空間模組解決方案CRS(Connected Room Solutions),您可以一次擺脫這些困擾。憑藉下方功能完整的五大技術特點,我們已協助全球許多客戶,不論規模大小,都能輕鬆整合建築/廠辦/商用空間的各個環境面向:
- 多功能多面向整合:
施耐德電機的商用空間模組解決方案(CRS),除了有效整合空調、燈光、窗簾等功能;還可視客戶需求,進一步整合消防、門禁、用水、安全監控等功能。 - Engage App:
施耐德電機專為商用空間模組解決方案(CRS)創新開發的Engage App,可針對中小型會議室及辦公空間搭配使用,讓使用者透過行動裝置,即可輕鬆對燈光、空調等設備進行控制及監視,不受距離、時間、人力限制,隨時做好能源管理及個人化舒適體驗。 - 區域重新劃分:
疫後的遠距辦公趨勢,導致既有工作空間必須隨時靈活分割及合併,從上午六間獨立小辦公室、下午合併成大會議室到傍晚回復原狀。如何讓燈光空調在空間變化過程中,也能自由切換為獨立控制或一體控制?採用施耐德電機商用空間模組解決方案(CRS),不須重新更改實體線路,只要進入EBO管理介面的圖形控制層,即可更改設定,達成上述目標。 - 智慧偵測與監控:
配備獨家開發的Insight Sensor多功能感測器,內建長波紅外 (LWIR) 微測輻射熱計感測及分貝計,可偵測溫濕度、室內空氣品質、噪音、人數多寡等,透過數據洞察,精準調控各項耗能設備。 - 擴充彈性與開放性:
建築內的既有及新增設備,往往分屬不同品牌,在互通互連上形成挑戰。施耐德電機深切了解客戶痛點,在商用空間模組解決方案(CRS)中除了支援主流標準通訊協議外,更具備WIFI及Zigbee 3.0無線傳輸技術;主控制器RPC (Room Purposed Controller) 亦可經由Room bus選擇擴增的功能型子控制器,同時具有KNX擴充介面,在開放性、擴充性都能高度整合、滿足不同需求。
簡易導入、隨時擴充,輕鬆達成永續標準
總結來說,施耐德電機商用空間模組解決方案(CRS)能夠為您帶來以下的多重效益:
- 軟體管理方案採單一平台配置,再編程時僅需於單一工作站(WorkStation)進行設定;編程後亦可搭配無線調試軟體(eCommission Tool),透過藍芽將設定好的檔案傳輸至主控制器RPC,編程體驗優化不費力、還能降低編程工時。
- 採模組化設計,具有簡易導入、隨時擴充的特性,不受既有設備限制即可進行管理調控。建議客戶初期可先建置高階控制器,內建雙乙太網通訊端口,此為基礎再逐步擴充其他功能。
- 多面向的能源管理整合,讓您在能效改善上,發揮加乘效果,輕鬆達成永續標準。內建各種創新功能,實現高度優化的使用者體驗,例如Engage App讓使用者自行調控空間舒適度,依日照調整窗簾、依心情調整燈光色溫。。。等,在行動裝置上一鍵搞定,特別適用於飯店、醫院等場域。
能源成本步步高漲、淨零要求不等人,現在就連繫施耐德電機專業團隊,為您的建築/空間打造全方位的商用空間模組解決方案!

聯繫業務
如您對施耐德電機的產品有興趣,歡迎透過以下表單與我們聯繫。
謝謝您與我們聯繫。
我們已經收到您所提供的建議,我們會於兩個工作天內回覆您。謝謝。