我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

我們的樓宇管理產品、軟體和服務

 

能源管理軟體解決方案

 

控制器、擴充模組、伺服器和HMI人機介面

 

電力監控及電力管理

 

電力品質

 

感測器及家居、廠房控制

 

閥門及閥門驅動器

 

AC 變頻器與緩衝啟動器

實現樓宇管理現代化

升級至 EcoStruxure™ Building Operation
現今對於樓宇的期望已經改變。它們必須變得更永續、更高效、更彈性和以人為本。如果您的樓宇管理系統 (BMS) 尚未為未來做好準備,您會錯過先進的技術及支援物聯網 (IoT) 的設備,而這些技術和設備可以實現永續發展目標,降低營運成本,增強居用者體驗,提高生產效率,並提升樓宇價值。
探索 EcoStruxure Building Operation
BMS (Building Management System)

透過數字進行樓宇管理

42%

全球能源都用於樓宇。

30%

樓宇所消耗的能源是浪費。

50%

樓宇使用的能源因樓宇管理系統效率低下而浪費。

約 40%

樓宇管理系統受到惡意攻擊的影響。

從舊樓宇管理系統遷移至新樓宇管理系統

避免過時 BMS 帶來的不必要風險。

從破壞樓宇日常運作的網路攻擊到更大的停機可能性、日益增加的維護成本以及未達到永續發展目標,過時的 BMS 可能會花費您的時間及金錢,並限制整體功能。

新一代樓宇管理系統更強大,其功能在十年前是聞所未聞的。 

現代化 BMS 產品:  

  • 架構安全、開放且高度擴展
  • 深度可視化及電力分析
  • 適應不斷變化的承租戶/居用者需求 

瞭解我們如何幫助客戶實現樓宇管理

探索 EcoStruxure 解決方案

EcoStruxure Building

EcoStruxure Power

醫療

飯店

房地產

零售

我們對樓宇管理的最新見解

智慧建築技術的十大發展趨勢

Verdantix 公司的這份研究報告闡述了智慧建築技術的最新進展,包括 COVID-19 新型冠狀病毒肺炎疫情的影響。

智慧建築需要智慧電力

電力數位化有助於設備管理人員作出最佳決策,最大程度地縮短停機時間,並減少能源使用。

為新的工作世界設計建築。

瞭解靈活、應對力強的樓宇的優勢,以滿足不斷變化的需求,並適應新系統及 IoT 裝置。

確保居用者健康

瞭解健康樓宇的科學和商業激勵措施,並探索三個改善樓宇健康的步驟。

評估 BMS 的「開放性」

瞭解評估「開放式」BMS 的框架,並瞭解如何影響 BMS 的複雜性及效能。

借助智慧建築技術降低傳染病風險

瞭解智慧建築技術如何在識別傳染病威脅及降低傳播風險方面發揮核心作用。

防禦對 BMS 的網絡威脅

隨著網路攻擊的威脅不斷增加,必須更加關注 BMS 的完整性。瞭解本白皮書的詳情。

您可能感興趣的內容:

需要協助?

從這裡開始!

現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

聯絡客服

聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

瀏覽 FAQ

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

 在新窗口中開啟

聯絡業務

歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。

延伸閱讀

1.什麼是建築樓宇管理系統/建築樓宇自動化系統?

建築樓宇管理系統 (Building Management System, BMS) 有時也稱為建築樓宇自動化系統 (Building Automation System, BAS),是安全、高效、可靠地運作建築樓宇的關鍵工具。BMS 由軟體及硬體組成,可控制並監控樓宇的機械及電氣設備,例如電力系統、HVAC(供暖、通風、空調)、照明、消防及安全系統。

2.建築樓宇管理系統如何變化?

隨著企業專注於能源效率及永續發展,承租者的需求及預期也發生根本性的變化。這些趨勢已經極大地影響了傳統 BMS 的實行,推動其發展和進化。與此同時,雲端運算、物聯網、分析和人工智慧領域的進步正帶來更新、更廣泛的功能。有了這些元素作為基礎技術,新一代BMS現在是橫跨多個業務和營運技術(OT)系統和感測器的所有建築物數據的集成和聚合工具。透過彼此協調管理及控制樓宇的所有 OT,可以最大程度地提高能源及運作效率,同時提高使用者的生產效率及福利。

3. 什麼是 IoT 樓宇管理?

IoT(物聯網)正透過新一代建築樓宇管理系統 (BMS) 徹底革新樓宇管理,確保智慧系統之間實現卓越整合,包括營運技術 (OT) 及資訊科技 (IT) 系統。這些進步改變了建築物的營運方式,設施管理人員現在可以從建築物運作的各個層面獲得有價值的見解。可隨時隨地存取,他們可以更好地預測可能發生的問題,安排預防性維護,並簡化工作流程,以降低運作成本,同時超越永續發展目標。