我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
Ecostruxure Triconex Tricon

Triconex 安全儀表系統 (SIS) 提供卓越的保護,保障人員、生產和獲利

EcoStruxure Triconex 安全儀表系統 (Triconex SIS)是 EcoStruxure Plant 的一個組成部分,EcoStruxure Plant 是施耐德電機開放式物聯網架構,可提供可操作的業務洞見。 長達 40 年的持續安全運作,EcoStruxure Triconex 安全儀表系統已提供超過10億個安全運行小時。

「一體化系統」Tricon CX 通過德國萊因TÜV認證,達到安全完整性等級3(SIL3),可用於所有安全及關鍵控制應用。EcoStruxure Triconex 安全系統在要求最嚴苛的行業和極具挑戰性的應用中得到驗證,可提供一生的效能。

深入瞭解全新Tricon CX

借助 Tricon CX v12 徹底改變製程安全
40年來,我們一直致力於讓世界變得更加安全,保護生產、人員和利潤。我們充分利用Tricon、Trident和Tricon CX,將它們組合成某種能夠徹底改變安全和關鍵控制的產品。

Triconex 技術平台

安全應用

為人員、生產和利潤提供卓越的保護
邁向新世代需要大膽的作為。因為若要實現第四次工業革命真正的潛力,我們需要的不單單只是數位化及工業物聯網(IIoT)。我們將歷經全面性的轉型,以實現新世代的高效、彈性及永續性。
探索更多
factory worker

安全生命週期專業知識,可最大限度地提高安全性和盈利能力

高危險行業的安全是複雜和苛刻的。我們領先的技術、軟體應用和專業的安全專家在整個安全生命週期中都可提供,以確保最大化安全性和最佳化盈利能力。

我們提供全方位的安全服務,為您的企業提供支援

  • 功能安全管理
  • 定義和評估
  • 設計與實施
  • 營運及維護
  • 認證和培訓
>探索工業安全服務

探索 Triconex 安全儀表系統的最新洞察

什麼是 Triconex 三重模組冗餘?

三重模組冗餘(TMR)架構提供容錯和無錯誤、不間斷的控制。EcoStruxure Triconex 採用 TMR 架構,確保安全可靠。

您需要熱備援 I/O 模組嗎?

Triconex I/O 模組具備三重冗餘和容錯能力。每個模組在不中斷製程的情況下容忍最多2次故障,並提供長達72小時的更換窗口。

為什麼 Triconex 線上模組更換如此簡單?

EcoStruxure Triconex 安全儀表系統(SIS)允許線上更換模組而不中斷操作 模組化更換可降低工廠內人為失誤的風險。

固有安全儀表系統診斷的價值

EcoStruxure Triconex 安全系統擁有全面的內建診斷和容錯功能。我們深信 Triconex 能夠持續為您的員工、工廠和環境提供卓越的保護。

什麼是「有效使用壽命」?

安全控制器的預期有效使用壽命通常為 20 年,但這並不代表您的控制器會在 20 年後失效,或者必須在 20 年後立刻更換安全系統。

60 秒介紹 EcoStruxure Triconex 安全驗證器

運用 EcoStruxure Triconex 安全驗證器,輕鬆克服傳統人工測試的重重挑戰。充分利用自動化測試,提高效率、準確性及一致性。

借助 Tricon CX v12 徹底改變製程安全

經 TÜV 認證的多功能安全儀表系統。一個系統提供多種架構和外形要素選擇,滿足您的全方位需求,在整個生命週期內展現卓越的安全、靈活和永續性能。

Tricon CX – 最多功能的安全與關鍵控制系統

EcoStruxure Tricon CX 使一套系統能夠滿足所有安全及關鍵控制應用的需求。

聯繫業務

歡迎線上提問,將有專家與您聯繫。
聯繫業務

製程自動化學習服務

探索我們的數位與面對面實體課程,這些課程專為確保您的自動化工作團隊的技術技能為未來做好準備而設計。或提出客製化學習解決方案申請,以滿足您獨特的培訓需求。

文件及下載

存取產品說明文件、支援資訊、證書、客戶參考資料等。
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
何謂安全儀表系統(SIS)?

安全儀表系統是一種設計用於自動防止或減輕工業製程中可能具有危險事件的作業系統。通常,產業在高風險情況和任務中使用安全儀控系統。這就是為什麼我們經常能看到化學加工、石油和天然氣、發電或化工行業利用這種安全儀表功能。為了提供安全狀態並確保可靠性,這些系統通常由三個組件組成。其中包括檢測製程中危險狀況和事件的感測器,用於解釋資料感測器收集的邏輯處理器,以及用於防止或減輕危險狀況的驅動器。

安全儀表系統(SIS)的優點是什麼?

首先,它提高了安全性。通過預防或減輕危險情況,這套控制系統不僅保護人員,還保護財產和環境。更重要的是,安全儀表系統非常可靠。這意味著安全運行和更短的停機時間。不會出現非計劃性的關機。而這是一個巨大的優勢,因為它可以節省資金並提高生產力。現今的法規對任何工廠或設施都是一個關鍵要素。擁有符合這些安全法規的系統,是一個需要被重視的關鍵優勢。有趣的是,安全儀表系統(SIS)還可以因為提高安全性和可靠性,以及使文件流程更順暢且更加符合國際標準,而為操作員和工廠經理提供更多信心。

為什麼 Triconex 安全 儀表 系統是值得推薦的解決方案?

EcoStruxure Triconex 安全 儀表 系統可提供超過 30 年的連續安全運行。此外,領先業界的一系列高可用性、高完整性裝置,在安全完整性(SIL3)方面獲得德國萊因 TÜV 認證。透過持續運作,為人員、資產和利潤提供了最高級別的保護,這將轉化為可靠性、低營運風險和盡可能高水準的性能。