當您的資產安全對您的成功至關重要時,您可以依賴Triconex。我們的過程安全專家團隊具備廣泛的功能安全知識、IEC 61511和IEC 61508過程安全標準以及合規性。以全球基礎設施為後盾,無論您在何時何地,您可以放心在整個安全生命週期內請求支援。
功能安全管理
功能安全管理使所有活動和角色在安全生命週期中與相關法規和標準同步。
定義和評估
安全生命週期始於概念階段,在此階段,我們將幫助識別並瞭解您的風險、潛在後果以及管理和減輕風險所需的防護等級。
設計與實施
安全系統技術已經變得如此先進,如果實施得當,它幾乎可以零故障。我們的服務包括專案管理、系統工程及一系列現場服務,確保功能齊全、合規的作業系統。憑借數十年的安全領導力,我們運用了全球安全標準的專業知識,由能夠為所有安全系統項目需求提供單一來源的專家團隊支援。
運行和維護
一旦系統安裝和運行,您對安全的承諾不會停止。我們的也一樣。我們有專門的工具和解決方案,如獨特的SIF管理軟體,可幫助在整個安全生命週期中根據標準保持安全效能。
認證及培訓服務
製程安全解決方案與威脅都在穩定演變中。功能性安全培訓使現場工程師適時的更新最新資訊,並完全符合IEC 61508、IEC 61511及其他相關國際標準。