我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

資料中心機房管理

DCIM(中文:資料中心基礎設施管理)。DCIM 軟體用於監控、測量和管理資料中心,涵蓋 IT 設備和配套基礎設施,如電源和製冷系統。其目的是幫助管理人員實現最大能效,並幫助預防導致停機的設備問題。
A person and person standing in a room with a computer
  • 在最後一個 DCIM 魔力像限 高德納的行業專家將 DCIM 定義為「監測、測量、管理和/或控制所有IT相關設備(如伺服器、儲存器和網路交換機)和基礎設施元件(如配電單元(PDU)和電腦機房空調(CRAC))的資料中心利用率和能耗的工具。」 報告進一步闡明,DCIM 主要涵蓋「為 IT 系統正常運行提供必要的電源、製冷和物理安全的設備」。

    DCIM 不僅僅用於基本設備監控,還能讓資料中心運營商瞭解其環境(包括電源和製冷設備狀態)中的情況。其理念是幫助管理人員預防問題,並幫助規劃未來需求和優化設備佈局。

    正如我們的同事凱文・布朗在一篇部落格中詳述的, 傳統 DCIM 工具給客戶帶來一些挑戰,包括部署時間長,使用和維護複雜度高,包括軟體更新。

  • 資料中心管理軟體一般分為兩大類:監控/自動化及規劃/實施。  第一類涉及 IT 機房和設施電源的監控和自動化、環境控制和安全。它有助於確保資料中心按設計運行,並為物理設備(包括熱、通風和空調)的警報提供用戶可配置的閾值。它還報告即時、平均和峰值功耗,並測量電源使用效率(PUE)。  規劃與實施軟體專注於協助 IT 經理協助資料中心變更、部署新設備以達到最佳效率,以及追蹤資產。它支援「假設」方案,以幫助規劃並降低總擁有成本。

  • DCIM 幫助客戶解決四個關鍵問題: 

    • 預防停機。
    • 缺乏遠端監控與管理。
    • 管理來自多個供應商的設備。
    • 處理大量 IT 人員有限或無 IT 人員的現場。
  • 保護您的 IT 基礎設施免受安全風險的解決方案不只一個。您的方法應該是多層的。

    實體安全是第一道防線。您的資產可能在遠端,因此,為了避免資料丟失和預防停機,您需要一種方法隨時監視它們。為客戶配備高品質、整合式視訊監控系統,可進行遠端即時監控,讓您留意異常活動,並加裝機櫃存取控制裝置,協助您減少未經授權的存取。我們不能忽視如溫度、濕度、煙霧和水等環境因素的威脅,這對公司的 IT 基礎設施構成了重大威脅。

    然後是邏輯層。DCIM 解決方案,如安全、雲端端的端到端監控軟體,可集中管理部署於不同位置的設備,實現隨時現場監控,以防止故障發生並快速解決問題。

    將網路安全和物理安全視為等式中同樣重要的部分,以避免停機和中斷。

DCIM 3.0 趨勢需要現代化 DCIM

我們全面的 DCIM 解決方案 EcoStruxure IT 通過對用於監控和管理龐大混合型 IT 基礎設施的軟體組合進行現代化改造來應對 DCIM 3.0 的挑戰,這些軟體組合在過去幾年中變得日益複雜。
 

客戶透過 Ecostruxure IT 解決 DCIM 3.0 的挑戰

DCIM 軟體讓 IT 與資料中心專業人員能夠監控、管理及最佳化其關鍵 IT 基礎架構的內部部署、雲端和邊緣,確保系統彈性、安全性及永續性。

 

安全

領先的資料中心 使用 Ecostruxure IT 為澳洲地區帶來安全的資料連接和可靠性。

聯絡業務

有興趣進一步瞭解 DCIM 3.0 的挑戰嗎?
聯絡業務 在新窗口中開啟

工具和資源

DCIM 監控價值計算機
估計分布式 IT 中 DCIM 監控和警報的潛在價值。計算機提供一個易於使用的框架,讓您根據輸入資訊計算投資報酬率(ROI,或回收期),進而瞭解軟體的潛在價值。
前往計算機
 

使用 DCIM 計算企業 IT 總能耗的三個步驟

本白皮書旨在介紹首席資訊官 (CIO) 開始其永續發展之旅的第一步。
下載白皮書 在新窗口中開啟

其他資源

DCIM 是什麼?

DCIM(Data Center Infrastructure Management,資料中心基礎設施管理)是一種針對資料中心內部設備進行監控、管理和優化的軟體解決方案。它提供了對資料中心運行環境的全面可視性,幫助管理者提升資料中心的效率和運行時間,並降低意外停機的風險。

DCIM 軟體的功能

  1. 即時監控:DCIM 軟體能夠實時監控伺服器、儲存設備、網路設備及冷卻系統的運行狀況,讓管理者能快速發現並解決問題,減少潛在故障對業務的影響。
  2. 容量規劃:透過 DCIM,管理者可以準確分析資料中心的容量使用情況,為未來的擴展或升級做好準備,確保資源能夠高效利用。
  3. 設備管理:DCIM 提供對資料中心所有設備的詳細視圖,涵蓋物理和虛擬設備,從而提高資源的管理效率。
  4. 報警與警告:DCIM 系統自動發送實時警報,當資料中心的環境出現異常時(如溫度過高、電力不穩定),能及時通知管理者進行處理。

DCIM 的主要好處

  1. 降低營運成本:通過實時數據和高效的設備管理,DCIM 幫助資料中心優化能耗,從而降低整體營運成本。施耐德電機的 EcoStruxure IT 軟體即是一個典型範例,它能顯著降低資料中心的能源消耗和維護成本。
  2. 增強可視性與控制:DCIM 軟體提供對資料中心運行狀態的即時可視性,幫助管理者對伺服器、儲存、網路和冷卻系統進行精細管理,避免過度使用或資源浪費。
  3. 提高運行時間:透過 DCIM 的警報系統和預測分析,管理者可以提前識別潛在問題,減少意外停機的風險,確保系統穩定運行。
  4. 靈活的資源分配: DCIM 的精確容量規劃和資源管理功能,讓企業能夠靈活調整資料中心的運行配置,滿足業務需求的變化。

DCIM 如何提升資料中心管理效能

透過 DCIM 軟體,資料中心的管理者能夠實時監控和管理資料中心的各個方面,從伺服器到冷卻系統,從而實現:

為什麼要採用 DCIM?

隨著資料中心規模的擴大,傳統的手動管理方法已經無法滿足現代企業對效率與穩定性的高要求。DCIM 軟體成為解決這一問題的關鍵工具,提供全面的自動化監控和管理功能,幫助資料中心管理者做出更明智的決策,並在不斷變化的市場環境中保持競爭力。

常見問題

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.