不斷電系統 (UPS) 能為連接的電子元件提供穩定的電子保護。當電力中斷或波動超出安全範圍時,UPS 將可即時為插接的敏感性設備提供潔淨的電池備援電力以及突波保護。
APC 是施耐德電機的旗艦品牌,所提供的 UPS 選擇涵蓋「電腦與周邊」、「網路與伺服器」以及「資料中心與設施」。
為何您的家中或企業會需要 UPS?
首頁:您每天賴以通訊、安全與娛樂的電子裝置會由於預料之外的停電、電壓波動或其他電力中斷而有損壞或故障的危險。一部 UPS 可為以下的電子裝置提供電池備援電力和保護,包括:
- 無線網路設備(路由器、數據機)
- 電腦
- 電視
- 安全系統
- 遊戲主機
- 行動裝置
企業:停電造成的工作時間停擺著實令人沮喪,而且還有可能會使企業或組織陷入財務困境。每年,原可藉由 UPS 防止的電力中斷不但導致工作時間停擺,更進而造成數十億美元的損失。「財富美國 1000 強」(Fortune 1000 companies):
- 平均每年因為計畫外的工作時間停擺所損失的成本就高達 12.5 億—25 億美元
- 平均每小時基礎設施因故障而付出的成本:高達 10 萬美元
- 平均每小時關鍵應用因故障而付出的成本:高達 50 萬—1 百萬美元
中小企業可能會由於工作時間停擺過程中產生獲利的能力受限,而身陷重大的財務危機當中。
電子元件在瓦特數與 VA(伏安)數方面都擁有最大的額定值。任何一種額定值都可能為連接設備所超越。瓦特數為測量設備所消耗的實際功率,而伏安數則為應用到設備上的電壓再乘以設備所消耗的電流所得出的積值。
對於電腦與 UPS 此等裝置而言,雖然瓦特與 VA 額定值都有可能出現顯著的差異,但是 VA 額定值始終等於或大於瓦特額定值。瓦特與伏安(VA)的比值稱爲「功率因數」,以數字(如 – 0.8)或百分比(例 – 80%)來表示。在您針對特定需求挑選 UPS 的規格時,其中以功率因數最為重要。一般來說,您的 UPS 應具有 20-25% 高於任何連接設備所耗總功率的「輸出瓦特容量」(Output Watt Capacit)。
這部分需視您打算將 UPS 用於什麼備援上。運作時間 (Runtime) 是指 UPS 在電力中斷時能為其連接設備提供多少時間的電力。插接到 UPS 的設備越多,能夠提供的運作時間就越少,因此請務必確保您的 UPS 只將備援電力提供給您最重要的設備。
在挑選 UPS 系統時需要瞭解哪些關鍵特性?
許多電力問題都源自於商業用電網路,其蔓延數千英里的輸電線路很容易遭到各種天候狀況(如颶風、雷雨、冰雪、洪水以及設備故障和交通事故)所損壞。
如欲深入瞭解各種電力問題的相關資訊,歡迎查閱我們的白皮書 - 「The Seven Types of Power Problems(七種電力問題)」。