我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
African Man working on computer

UPS 管理軟體指南

UPS 管理軟體指南

什麼是 UPS 管理軟體?

APC PowerChute™ 是一款 UPS 管理軟體,可讓系統順利關機,並提供能源管理功能。在電力干擾期間,PowerChute 軟體可讓您遠端關閉已連接的關鍵裝置,避免潛在的資料遺失或損毀。

PowerChute 軟體讓您在家或辦公室安心無憂。
保護並防止資料遺失: 在長時間電源干擾期間提供資料安全性和彈性
實現主動正常運行時間: 無人值守的啟動可確保恢復供電條件後立即正常運行
整合至現有企業管理系統: 多協定支援提供靈活的解決方案整合

我應使用哪種 UPS 管理軟體?

UPS collage for PCCS

使用專用串列或 USB 連接的桌上型電腦、伺服器及工作站的 UPS 管理、正常關機及能源管理軟體。透過 PowerChute Serial Shutdown,讓您的重要家庭、家庭辦公室或中小型企業受到保護,並做好應對意外電源干擾的準備。與我們的家用及辦公室電子、網路及伺服器 UPS 產品相容。

下載 PowerChute Serial Shutdown

PowerChute 個人版現在正被 PowerChute Serial Shutdown直接取代。讓您的家庭和家庭辦公室的關鍵裝置保持連線。使用與 Back-UPS 型號相容的的 PowerChute Serial Shutdown,保護您的個人及專業資料,並延長您高端電腦的預期壽命。

深入瞭解 PowerChute Serial Shutdown
Smart UPS

PowerChute 企業版現在正被 PowerChute Serial Shutdown直接取代。使用與 Back-UPS 型號相容的的 PowerChute Serial Shutdown,保護您的個人及專業資料,並延長您高端電腦的預期壽命。

深入瞭解 PowerChute Serial Shutdown

透過與配有網路管理卡的 Smart-UPS 型號相容的 PowerChute Network Shutdown Network Shutdown,可以為實體伺服器及虛擬機器提供順利的自動關機,保護重大事件期間的資料完整性並減少系統停機時間。

下載Network Shutdown

How does UPS Graceful Shutdown work?

1. During prolonged power disturbances beyond the UPS backup duration, PowerChute triggers a graceful unattended shutdown of your connected equipment (PC, servers).

2. In enterprise environments, PowerChute Network Shutdown ensures the shutdown of virtual machines (VMs) is in the correct sequence. This capability maintains uptime by allowing workloads on virtual machines to continue running by moving them to hosts that are not impacted by the power outage. The sequenced migration protects against potential data loss and corruption.

3. When power is restored, the UPS turns on and begins supplying power to the server(s). Once the servers are back up, PowerChute Network Shutdown can detect stable conditions and then start the cluster services and VMs.

安裝流程是什麼?

將 APC USB 纜線連接到您的電腦或伺服器的 USB 連接埠。然後將軟體直接下載到您的電腦上 (這只需幾分鐘)。此時,軟體將識別 UPS。遵循安裝指南的安裝說明。

閱讀安裝指南

PowerChute Network Shutdown 配合施耐德電機網路管理卡(NMC)一起使用以與 UPS 通訊並保護實體與虛擬環境。每個 Smart-UPS 都需要自己的 NMC 來與 PowerChute 軟體通訊。PowerChute 必須在個別的 Windows/Linux/其他伺服器上執行,以控制系統。

瞭解後續步驟

Back-UPS Mac OS 使用者?

Mac OS 並非 PowerChute Serial Shutdown 支援的作業系統。能源管理和排程關機是 Mac OS 的原生功能。