{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
What is the line dip ride through time for the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
What is the line dip ride through time for the ATV61 and ATV71 drives?

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Need to know how long the drive will 'ride through' a dip in line power

Resolution:

Maximum running time (without fault) at Under Voltage with Nominal Torque is:

1. 1000 msec. with a voltage 70% of nominal voltage
2. 500msec. with a voltage 40% of nominal voltage

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: