Наиболее вероятной причиной автоматического отключения реле ZelioLogic является колебание питающего напряжения. Реле стабильно работает, если питающее напряжение находится в диапазоне, указанном в документации (например, для реле с номинальным напряжением питания 12 В предельные значения равны 10,4 и 14,4 В). При выходе напряжении из этого диапазона реле отключается.
Рекомендация:
если питающее реле напряжение может выходить за пределы диапазона, указанного в документации.
Вместе с регулируемым источником питания рекомендуется применять трансформатор постоянного напряжения или автоматический стабилизатор напряжения.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна