Вопрос (Проблема):
Как связать панель Magelis с USB портом и ПЛК Modicon M340, M580?
Серия/Окружение/Версии:
Панель Magelis с USB портом, ПЛК Modicon M340, M580
Решение:
Панели Magelis, имеющие USB порт, возможно связать с процессорным модулем ПЛК Modicon M340 или M580, который имеет порт mini USB. При этом используется кабель USB – mini USB (BMXXCAUSBH0**). В Vijeo Designer создается оборудование (Equipment) типа Modbus TCP -> Modbus USB Equipment. Unit ID остается равным 255 по умолчанию. Вся дальнейшая конфигурация в Vijeo Designer – как и для обычного устройства Modbus TCP/IP. Со стороны ПЛК никакой конфигурации не требуется. К одной панели таким способом может быть подключен только один ПЛК.