{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
What input supply changes are necessary to feed a 208v Symmetra LX 240 VAC?
Symmetra LX can automatically adjust to input voltage between 200 and 240 volts. No change to the system is required to accommodate these voltages.  However, it is best practice to set the output voltage and frequency to match the input voltage and frequency.  This will help avoid problems with bypass operation of the UPS.  These changes can be made via the front display or the network management card.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: