{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
Is there a way to get more torque out of the motor when running at lower speeds with an ATV312 drive?
Issue:
How to increase the torque out of a motor when running at lower speeds with an ATV312 drive

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
More torque

Resolution:
First, verify that the motor data is correct in the drC menu.  Then set UFt to L.  In the SEt menu, increase UFr to provide higher torque output.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: