{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
How do you set Preset Speeds on ATV61 or ATV71 drive?
Issue:
Preset Speeds on ATV61/ATV71 drives

Product Line:
ATV61 or ATV71

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Application requires Preset Speeds

Resolution:
  • Go into 1- Drive menu and then to 1.7 Application function menu.
  • Under 1.7, go into Preset speeds submenu.
  • Set 2,4,8, or 16 Preset speeds to logic inputs as desired.
Speeds for each combination of logic inputs are available at the combination table for preset speed inputs in the ATV61 programming manual.
Refer to ATV61_programming_manual_EN_1760649_08

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: