{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
Sepam Series 20 and 40: is the changing of settings remotely password protected?

No, the changing of settings remotely is not password protected.
To modify protection settings remotely in Sepam 1000+ through the Modbus communication link, no passwords are required.

The remote setting feature can be inhibited in each Sepam 1000+ (it's one of the parameters of the General settings)

A controlled access to this function have to be programmed in the SCADA system.

The remote setting feature on Sepam 2000 is based on the same principle.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: