{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
Не получается подключиться к PLC М340 BMXP34 2020 через стандартный IP адрес. Переключатель выставлен в положение "CLEAR IP". MAC адрес 00-80-F4-11-67-96.
При подключении к контроллеру P34 2020 через IP адрес по MAC адресу необходимо переключатель поставить в положение "CLEAR IP".
Проверте ещё раз положение, наиболее частая ошибка переключение на позиции рядом.

Для MAC адреса 00-80-F4-11-67-96 Вы используете правильный номер IP адресу 84.17.103.150 и адрес компьютера 84.17.103.151 правильный.
Рекомендуем при данных адресах сделать маску сети 255.255.255.0. Надо понять чем и как Вы осуществляете контроль связи.
Мы рекомендуем проверить используя Driver Manager, который входит в состав UnityPro.
В закладке "MODBUS Test" выбрать протокол TCP/IP и ввести "Remote IP Address:" в Вашем случае 84.17.103.150.
Нажать Connect и через секунду должна активироваться клавиша "Start" - далее нажать эту клавишу.
Результатом должен быть нарастающий счет "Request" - это будет говорить на исправность порта в компьютере кабеля и порта в контроллере.

Если не происходит связи, то факторы которые могут помешать выходу на связь:
  1. Windows используется не Professional и выше (под домашней версией Home не тестировалось ПО)
  2. Отсутствуют права администратора
  3. Отсутствуют заглушки А\В (резисторы оконечной нагрузки TSX TLY EX) при вставленном модуле расширения BMX XBE 1000.
  4. Не качественная антивирусная программа
  5. Используется прямой кабель, а порт компьютера не имеет возможности подстройки под данный кабель.
  6. Неисправный кабель, один из портов (PC, PLC)
  7. Кабель вставлен в нижний разъем, а не в Ethernet
  8. Выбран не режим "CLEAR IP"
  9. Отсутсвуют драйверы или повреждены
Мы постарались перечислить основные причины, которые могут повлиять на связь.

Необходимо проверить соответсвие Windows, UnityPro и версий драйверов - FA236572 ! (это ссылка)

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: