{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
Как расчитать максимальное затухание сигнала в кабельной системе S908 RIO на частоте 1,544 МГц ?
Максимальное затухание сигнала в коаксиальной кабельной системе RIO на частоте  1,544 МГц определяется по формуле:

dB loss = TCA + DCA + TDA + (Number of splitters x 6) + (Number of taps x 0.8)

Где:
ТСА - суммарная величина затухания сигнала на всем стволовом кабеле, от головного модуля CRP до последнего модуля CRA.
DCA-величина затухания на кабеле ответвления, как правило берется величина для кабеля ответвления к последнему дропу.
TDA – величина затухания, вносимая ответвителем МА-0185-100, равна 14 dB.
Number of splitters - количество модулей МА-0186-100 в сети.
Number of taps – количество модулей МА-0185-100 в сети.

При использовании двойной кабельной сети необходимо затухание сигнала рассчитывать для каждого ствола отдельно.
Причем двойная кабельная система может использоваться как для резервирования связи
(используются модули 140CRP93200 и 140CRA93200),  так и для увеличения общей длины сети (используются модули 140CRP93200 и 140CRA93100).
В последнем случае используется динамический диапазон в обеих направлениях (35 dB). 35 dB по кабелю А, 35 dB по кабелю В. Длина сети, естественно, возрастет. Но не забывайте только, что это одна сеть, а не две. Следовательно, количество RIO-дропов в ней не должно превышать 31.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: