{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
PM2xx meter is not available as a device type in ION Setup 3.0
Issue
PM2xx meter is not available as a device type in ION Setup 3.0

Product Line
PM2xx

Environment
ION Setup 3.0

Cause:
PM2xx meters' register map is very similar to PM7xx meters' register map and they are combined as one device type.

Resolution
PM2xx template is available as part of the "PowerLogic PM700 Series Power Meter".


after choosing this device type, navigate to Display tab and change template options to "PM200" and click OK

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: