{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
Is there an EDS file available for the M221?
Issue:
Is there an EDS file available for the M221 Ethernet/IP communications?

Product Line:
TM221

Resolution:
Yes, the EDS file for the M221 is located in the installation path of Somachine Basic \Firmwares & PostConfiguration\M221

Please note that EDS file will need to be modified to match your settings in the Somachine Basic for Ethernet/IP configuration.
Attached is the EDS file and the instructions to modify the EDS file.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Instruction for EDS File Modification.pdf [68.42 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: